This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/ADS5281EVM:具有TSW1405的ADS5281EVM入门级。

Guru**** 2931300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5281EVM, ADS5281, ADS5282, ADS5400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/625415/starterware-ads5281evm-beginner-with-ads5281evm-with-tsw1405

部件号:ADS5281EVM
线程中讨论的其他部件: ADS5281ADS5282ADS5400

工具/软件:Starterware

很棒!

任何人都可以帮助我如何使用HSDC pro软件在ADS5281EVM中选择时钟频率,我按照用户指南进行了设置,但我无法获得输入频率的捕获。 我甚至不知道固件选择,请帮助我。 我从医学超声ADC的大学实验室工作的不同基础级别开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当TSW1200是常用的捕获卡时,可能会回写此EVM的用户指南, 但现在我们支持TSW1400的EVM。 我怀疑可能会阻碍您的一个区别是TSW1200具有FPGA固件,它希望序列化数据首先是最重要的位,而ADC在重置后是默认的最不重要位。     因此,用户指南中包含了一个EVM SPI GUI步骤,该步骤设置了MSB第一位。   TSW1400不需要。    TSW1400的设置与ADS5281 EVM一起使用,就像EVM启动时一样。  今天上午我刚刚使用了其中一个EVM,因此请参阅下面ADS5282 EVM的屏幕捕获。  打开ADS5281 EVM电源并连接时钟信号后,您需要完成的所有操作。 选择HSDCPro中的设备选择并输入与时钟频率匹配的采样率。  (我使用65MHz作为采样时钟,因为它是ADS5282。  我认为您应该使用小于或等于40M的时钟频率。)  但下面的屏幕截图应明确需要设置的内容。  对于此屏幕截图,我甚至没有将USB电缆连接到ADC EVM,但如果您想设置ADC的测试模式或其他功能,您可以这样做。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 所以我尝试安装SPI接口控制软件,但我坚持了其中一个安装过程,该安装过程显示没有安装或删除软件,因此我无法继续并完成安装。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您的PC上使用的是什么操作系统?  EVM SPI GUI非常旧,尚未针对Windows7或更新版本进行更新。   可以采取一些步骤使SPI GUI在Windows 7上工作,但有点复杂。    请参阅之前为该问题创建的随附文档。    在我们的许多实验室PC上,我们安装了许多不同的SPI GUI,因此我通常可以通过右键单击硬件设备管理器中的EVM并搜索PC上已有的FTDI驱动程序来使这种旧的SPI GUI工作。 但是,如果机器上还没有FTDI提供的USB驱动程序,则本文档可能是您需要的。

    此致,

    Richard P.

    e2e.ti.com/.../2705.TI-ADC-SPI-5p2-installation-for-Windows-7-_2800_1_2900_.docx</s>2800 2900

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的ADs5281EVM没有附带软件CD或安装软件,所以您可以向我发送与 ADs5281EVM和TSW1405集兼容的软件ADC SPI控制5.2 吗? 我的电子邮件ID是hsumera@lakeheadu.ca

    我选择时钟频率30MHz,输入频率为 5MHz。 因此我希望更改输入频率后输出发生变化,但输入频率未达到峰值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有几件事。 您提到TSW1405,但您的屏幕截图显示TSW1400,但没有连接。   查看我之前附加的屏幕截图。  在屏幕底部的中间位置,显示TSW1400 Board = TIWA3DHS。  这是我的TSW1400的序列号,它在制造时编程到TSW1400中,并印在TSW1400上。   您的TSW1400的编号可能不同。  HSDCPro应该找到并显示该编号。  您手上是否有TSW1400,电源开关是否已打开?  如果是这样,并且HSDCPro找不到序列号,则您可能需要打开Microsoft硬件设备管理器,并查看TSW1400的端口是否存在驱动程序问题。   如果您有TSW1405并将其连接起来,HSDCPro应该找到TSW1405和它的序列号并显示它。     您是否使用通过电缆提供5V电源的USB端口?  某些较旧的端口未通电。  TSW1405通过USB电缆供电。   一旦HSDCPro连接到您的捕获卡,您就应该能够进行设备选择,就像我在屏幕截图中选择了ADS5281-82, 窗口右下角是一个已加载到FPGA的固件名称,其中显示接口类型= ADC_1W_12b。  如果未加载此固件,您将无法捕获。

    接下来,屏幕截图中的SPI GUI对于您拥有的EVM是正确的。  版本5.2 未发布,但它在版本5.2 中的功能是支持不同的EVM ADS5400。  这对您没有任何帮助。  版本5.1 会执行此操作。  我认为这就是TI网站上目前 的内容,网址是http://www.ti.com/tool/HSADC-SPI-UTILITY  

    但我只是在实验室中为TI存储器最近出厂的ADS5281 EVM加电,似乎在制造过程中,装配车间没有对USB器件进行编程。   您的EVM可能处于类似的状态,这将解释弹出窗口错误消息“设置位惊叹”  USB芯片的使用样式是供应商所称的位惊叹模式。  我们只需使用USB电缆下的字节,将USB芯片的输出设置为一个字节,并使用字节向量使SPI线按需要的方式切换。    同样,Microsoft硬件设备管理器在确定是否是问题时也很有用。  如果您将USB插入ADS5281 EVM,并且在USB连接下看到出现了USB串行转换器,则此EVM上的USB芯片尚未进行编程,因为它本应在生产中。  如果是这种情况,我们可以执行以下两项操作之一: 您可以将EVM返回给我们,我们按应有的方式对其进行编程,然后将其发送回给您。  或者,我们可以为您提供用于USB编程的简单实用程序。   我想需要三次鼠标点击才能完成编程。 如果您想自己进行此USB编程,我已附上编程实用程序的zip文件。   我更改了文件名后缀,这样任何病毒扫描软件都不会将这些文件作为潜在的恶意文件删除,因此必须将后缀更改回。   我将.exe后缀更改为.exxee,将.dll更改为.ddllll,将.chm后缀更改为.cchhmm。   zip文件夹中是有关如何使用uutility 的.png屏幕截图。您可以使用文件夹图标选择编程模板,然后使用闪电图标对EVM进行编程。    这不能解决在Windows7上运行此旧GUI的问题,因为这是一个单独的问题。   这只是在制造时应在此EVM上执行的编程步骤。

    此致,

    Richard P.

    e2e.ti.com/.../mprog-3.0a.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    最后我成功地获得了我的结果。 感谢您的帮助和信息。

    现在我的最后一个任务是从ADC获得真正的数字信号,但我不知道如何看到它。 我是否需要任何其他软件,或者我可以 在HSDC pro软件中获得它?  

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很好。  我从屏幕截图中看到,您正在连接到TSW1405并获取捕获信号。 您的输入音大约为7MHz,否则是较高的音,其别名大约为7MHz。  您的输入信号幅度相当小, 从满刻度下降约30dB。 您还可以从显示顶部看到信号较小,在其中绘制样品振幅-信号占据12位值的较小范围,即0到4096,接近中刻度居中。 对于小幅信号的预期。  

    我不完全清楚您的要求。 如果您想要将样品本身保存到文件中,以便通过HSDCPro以外的其他方式进行分析或处理, 然后在HSDCPro的下拉菜单中有一个菜单项'将代码保存为csv文件'。  这表示逗号分隔值文件,是可使用电子表格或Matlab或其他内容打开的文件的标准。   通常在csv文件中,逗号用于在 同一行上描绘数字,而制表符或回车用于在列中描绘数字。  对于多通道捕获,一行中的样本是来自通道的样本,而每一行是下一个样本。

    但是,我对您的屏幕截图中的一件事感到困惑。   TSW1405仅使用捕获板上FPGA中可用的捕获内存,即1Mbit。  TSW1405的存储空间足以保存6.5536万个样本,除以16位即可保存样本。   如果同时捕获所有8个通道,则为每个通道8192个样本。   您似乎只从通道1捕获6.5536万个样本。  啊-自从我使用此设置以来已经有一段时间了,我似乎记得有一些选项可以一次从一个通道捕获6.5536万个样本, 或者两个信道中的一半,或者四个信道中的一半,或者八个信道中的一半。   好的,这是有意义的。

    那么,您是否只想保存捕获的数据?   下拉菜单将允许您执行此操作。  如果您只想查看捕获的样本数据,然后将其显示为真实FFT的位置更改为位或代码,则可以查看时间域中的数据,而不是频率域中的数据。

    此致,

    Richard P.