This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1113:我的客户使用ADS1113,其输出值比输入模拟信号大约大20mV。

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1113, TLV6001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/626626/ads1113-my-customer-uses-the-ads1113-the-output-value-is-about-20mv-larger-than-the-input-analog-signal

部件号:ADS1113
主题中讨论的其他部件: TLV6001

大家好,

我的客户正在使用ADS1113,原理图如下。 当AINP和AINN为0v时,输出为0v。 当AINP到AINN为600mv时,输出为620mv。 请帮助您了解原因吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克


    由于0V报告来自ADC的0V,并且错误随某些输入信号一起出现,这听起来像是增益错误。 对于600mV信号上的20mV误差,这与3 % 有关,它相当大。 此测量值用于600mV直流信号,正确吗?

    要调试此错误,我首先要进行一些测试。 读回寄存器并确认ADC范围。 报告ADC数据。 确保获得多个读数,并且不会有某种程度的运算放大器和输入电路沉降。

    测量输入端的输入电压(R104或C83之间),确保R417的电压确实为0V。 使用精密万用表进行测量。 请注意,使用低质量手持式仪表可能会产生较大的误差,尤其是与万用表上的范围设置相比,620mV较小时。

    什么是放大器U14? 是否可能是它不稳定,或偏移量大,并且客户正在测量缓冲器之前的输入电压。

    我已经使用过这个ADC很多次了。 我发现它是一个精确的ADC,易于使用。 我确信我们能够调试此错误。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joseph:

    安培类似于TLV6001,它应该与放大器电路连接,因为我们使用Fluke仪表测试AINP和AINN的电压。 电压不够精确(20mV间隙)。 谢谢。

    巴西
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克


    我仍然希望他们读回配置寄存器,以了解他们如何设置设备。 此外,在输出代码中包含ADC原始数据也会有所帮助,这样我就可以看到转换值没有问题。

    我曾经认为TLV6001可能不稳定,因为运算放大器无法驱动大量电容负载。 但是,100nF负载前面有1kΩ Ω 电阻,负载的去耦使放大器足够稳定。 我运行了一个模拟程序进行检查

    另一个我认为他们的电路板上有独立的模拟和数字接地。 如果它们具有接地回路电压,则可能是测量来自错误接地的电压,或者接地回路电压可能导致其他一些测量错误。 此外,电源不能隔离,ADC的输入不能相对于ADC接地浮动。


    吴若瑟