This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2548:尝试了解图8模式00中的时钟

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/627059/tlv2548-trying-to-understand-clocking-in-figure-8-mode-00

部件号:TLV2548

大家好

客户希望按以下方式使用该部件:

我想在SPI模式下使用ADC。

信号“CSTART”和“FS”将始终被驱动为“Hi”。

配置设置如下所示。

使用4V进行内部参考。

采样周期选择是  短采样  12 SCLK

转换时钟源应设置为内部OSC。

转换模式选择 将为单次激发。

应为 INT编程“EC/INT”引脚。

 

我想为SCLK使用16 MHz时钟。

 

数据表显示最长转换时间为3.86 Us。

 

使用16 M Hz SCLK时,配置设置为短采样时是否有任何问题?

转换需要多少SCLK? 不确定我是否理解使用内部时钟时的要求。

在该应用程序中使用slk/4是否更好?

谢谢

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:

    使用SCLK进行转换时,您只需担心SCLK/DIV。 由于您使用内部时钟进行转换,因此转换时间为3.86us。

    首先将CS设置为低。 在前四个时钟的SDI行上发送要转换的输入。 同时,在SDO行上对上一次转换的数据进行计时。 选择通道后,将对12个SCLK的电压进行采样(因为您使用的是短采样)。 然后开始转换采样电压。 您正在使用内部时钟进行转换,因此需要3.86us。在此过程中,您需要3.86us /(1/16M)= 62个时钟周期。 (由于内部时钟用于转换,数据表对此不清楚,您可以尝试这两种方式并查看两者是否都起作用,因此您可以在此时间段内停止时钟。) 然后,您可以拉高CS,并开始下一个读数的处理。

    Mike