This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL0401A-10:TPL0401公差

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/626674/tpl0401a-10-tpl0401-tolerance

部件号:TPL0401A-10

您好,

HW针脚之间的最大容差是多少? 数据表仅列出±20 % 电阻容差。

谢谢你

丰富

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard:

    我认为我不理解你的问题。 您是否正在寻找精确度规格?

    PDS指定Rtotal (电位计的端到端电阻)的最小值为8kΩ Ω,最大值为12kΩ Ω。 电位计的线性对于INL指定为±0.5LSB,对于DNL指定为±0.25 LSB。

    这是否能回答您的问题?

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    我认为最好将Rtotal错误视为增益错误,将INL视为非线性错误。  您可以将理想的传输功能视为:

    雨刮器至低(代码)=总(代码/2^7)

    但将Rtotal错误应用为增益错误时,它变为:

    雨刮器至低(代码)=总重x (100 % +/- 20 %) x (代码/2^7)

    然后您也可以应用+/- INL错误

    Rwerer-to low (代码)=  Rtotal x (100 % +/- 20 %) x (代码+/- 0.5LSB)/ 2^7)

    例如,对于代码64,从雨刮器到低电阻的保证最大值为:

    Rw2lmax (64)= 10kΩ x 1.2 x (64 + 0x5)/ 128

    Rw2lmax (64)= 6.047kΩ Ω