This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM9.8725万:偏置帧中的随机噪声模式

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/625929/lm98725-random-noise-patterns-in-bias-frames

部件号:LM9.8725万

大家好,

我们在CCD摄像机(单通道)中使用LM9.8725万,并尝试将输出图像的信号与噪声进行优化。 9.8725万在6MHz的2.4 v输入模式下运行,我们将内部增益设置为最小以获得最佳S/N 摄像头工作正常,但我们仍有随机水平条带的弱持续背景模式,这些会显著降低输出。 条带在图像之间变化,不会因断开9.8725万的输入而受到影响。 我们在电源导轨和偏压点上添加了大量额外的去耦电容器,但这些似乎没有什么好处。 想法已用完,我希望有人能提出解决方案!

谢谢!

特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry,您好!

    我已经联系了支持此设备的应用工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Terry,

    我有几个一般性问题:

    1)输入是否在CDS模式下进行交流耦合?

    2) 2.4V是峰间输入信号动态范围?

    3)传感器长度上是否存在任何显著的信号变化?

    谢谢!

    Costin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Costin:

    1)是的,它在CDS模式下是交流耦合的。  

    2)信号电平可通过外部增益控制调节,但通常约为2V P-P 我使用了具有类似结果的1.2 和2.4V输入设置。

    3)传感器的线长没有明显的梯度-如果忽略读取噪音,则每个带的亮度都是一致的。

    此致,

    特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Terry,

    如果我误解了,请更正我的问题,当输入与相同时钟断开时,您是否获得相同的水平条带?
    在我看来,来自主板的输入处似乎有外部噪音,输出的FFT可能有助于识别噪音源。

    此致,
    Costin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Costin:

    是的,如果我从CCD上断开输入,频带将更清晰可见- CCD读取噪声有助于屏蔽这些频带。 几乎就像A-D偏置偏移被几个LSB随机移动一样。 多行(随机数,但通常为10 - 100行)的值保持不变,然后再次移动。 屏幕截图是否有用?

    此致,

    特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Terry,

    A-D参考(VREFB,VREFT)的清洁程度如何?

    另一种可能是计时问题, PLL无法正常工作。 INCLK之后或软重置之后的等待时间应为50mS。

    一个建议是检查页面0 reg0位7-PLL和 Bit5 - SH_R SH_R位是否设置为默认值1? 随机更改可能会导致此问题。

    请通过电子邮件向我发送屏幕截图:

    costin.cazana@ti.com

    谢谢!

    Costin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Costin:

    A-D基准仅连接到100N去耦电容器,没有其他外部连接。 我确实尝试在每个引脚上添加47uF,但没有任何可见效果。

    锁定时间应该没有问题,因为系统在寄存器加载后长时间处于'公开'模式,但我可以检查这一点。 我还会按照您的建议检查第0页的寄存器。

    我会给你发送一些效果的屏幕截图。

    谢谢!

    特里