This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1405EVM:TSW1405EVM

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/626116/tsw1405evm-tsw1405evm

部件号:TSW1405EVM

尊敬的TI支持人员:  

我正在开发一个14位40MSPS DAQ,计划在TI使用ADS4142 EVM板和TSM-1405,99美元清单。但我在这里有一个问题。由于SLWD087D 高速数据转换器Pro GUI中提到TSW1405不支持触发功能。  

假设我们可以修改电路板,FPGA和固件,TI是否提供Pro GUI的源代码,如果数据采样深度和速度满足应用要求,我可以通过不使用TSM-1400节省几百美元。  

谢谢!

David Sun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    正确,带有HSDCPro的TSW1405不支持触发捕获功能。    TSW1400可以。

    触发捕获的工作方式如下:通常,当我们希望通过FPGA将数据从EVM捕获到内存时,我们会让HSDCPro GUI写入FPGA中特定寄存器中的特定位以开始捕获。  这是一种异步操作,发生时取决于PC操作系统和USB操作是否写入该寄存器。    但是,为了执行触发捕获,我们将写入到启动捕获的位旁边*的寄存器位。  然后在FPGA固件中,Verilog中有一个功能,即当触发器SMA上出现上升边缘时,捕获寄存器的内容将向右移动一个位置。   这意味着GUI上的捕获按钮更像是布防按钮,用于布防捕获,但捕获尚未开始, 然后,当在SMA输入处看到触发信号时,捕获位移动到位,捕获在触发输入后进行。     该功能还有其他方面,例如让TSW1400也生成触发器输出。

    TSW1405 FPGA固件不包括这一小段Verilog代码,以获取外部触发器并将捕获位移动到位。  此外,HSDCPro不支持TSW1405触发器的布设。  向TSW1405 FPGA添加少量Verilog代码以支持触发器是一件事情,但根据您正在使用的ADC EVM,大约有15个不同的固件文件。  您必须从我们处获取您正在使用的ADC EVM的TSW1405固件源代码。    但是HSDCPro GUI源可能是一个问题。  GUI源不是公开的,它非常大。   此外,HSDCPro GUI使用C代码dll文件来控制捕获卡。   有一个C代码DLL要与TSW1400通信,另一个C代码DLL要与TSW1405通信。   HSDCPro LabVIEW和C代码DLL都必须编辑才能获得触发器支持,而这不是我们一直提供的功能。  我认为TSW1400是 迄今为止最简单的此功能选项。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的详细回答。 我将转至TSW1400。