This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:分路器

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293, ADS1298, ADS1298ECGFE-PDK, ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/625802/ads1293-breakout

部件号:ADS1293
线程中讨论的其他部件: ADS1298ADS1298ECGFE-PDKADS1292

您好,

我正在使用12导联进行ECG监护。 根据ADS1293的数据表,我无法理解12根导线与ADS1293的连接。 请指导我这样做。 从哪里可以获得ADS1293的分路板?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anagha,

    感谢您对我们的ADS1293的关注!

    您是否看过ADS1293的评估板? 它可从ADS1293产品页面 获得:www.ti.com/.../toolssoftware。

    此外,要进行12导联心电图,您至少需要8个通道。 这是测量至少两个主要导联和六个室性胸导联所需的最少通道数。 您是否考虑过我们的ADS1298?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andrew,
    是的,我一直在寻找ADS1293,它已经可用,而ADS1298的问题是它的成本比ADS1293高得多,我负担不起。 我还下载了ADS1293软件。 但它没有12导联配置。 那么,我该怎么办?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anagha,

    您仍然可以将ADS1293用于您的应用,但您需要其中3个用于12导联ECG。 只要您在微处理器上使用单独的GPIO来控制各个CSB引脚,每个设备就可以共享相同的SPI总线。 但是,EVM软件将无法支持此功能,但它允许您在进入下一个设计阶段之前评估单个器件的器件性能和功能。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    谢谢你。 这真的很有帮助。 但是,如果我确实使用ADS1298,是否有适合它的EVM软件? 它是否支持12导联配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anagha -是的,ADS1298的EVM支持12导联心电图,并附带了自己的评估软件。 GUI中有一个特殊的选项卡用于显示ECG波形,该选项卡显示肢体导联和胸部导联,还会为您计算增强导联(假设电极配置如示意图所示)。

    www.ti.com/.../ADS1298ECGFE-PDK

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于最后一年的项目,我们是否可以将ADS1298单独与MSP430,Arduino或Raspberry PI连接? 是否有可用于ADS1298的中断板? 从哪里购买?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anagha -我们只有评估板(ADS1298ECGFE-PDK)。 该链接将带您转至您可以订购的产品页面。

    子板上有管座引脚,可用于连接外部微控制器。 只需知道您必须编写自己的软件,我们的团队没有能力支持。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是否有可用于ads1293的中断板?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,不存在。 仅EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否为我们提供任何其他选项来实施12导联应用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另外,如果我们使用4 ADS1292,它是否与12导联配置兼容?