This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1305M25-Q1:增益误差小于0.2 %

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1305M25, AMC1304M25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/626751/amc1305m25-q1-gain-error-smaller-than-0-2

部件号:AMC1305M25-Q1
主题中讨论的其他部件:AMC1305M25AMC1304M25

您好,

我正在寻找一种最大增益误差小于0.2 % 的隔离直流电压感应解决方案。 一个可能的芯片是AMC1305M25。 从功能角度看,它对我来说很好,但最大增益误差不符合我的要求。  

谢谢!

承城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,承城

    查看AMC1304M25。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!

    感谢您的芯片。 AMC1304M25的增益错误为–0.02 % (典型)和+- 0.3 % (最大)。 我们是否有一个选项,即+- 0.15 %(max)?

    谢谢!

    承城
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,承城

    AMC1304的50mV版本具有0.02 % 典型值和0.3 % 最大规格。 如果您进入第10页,250mV版本显示0.05 % 典型值和0.2 % 最大值 您正在使用哪种类型的应用程序? 您是否正在进行任何类型的初始校准?