This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC122S655:同时采样通道。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC122S655, ADS8353, ADS7853, ADS7253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/626773/adc122s655-channels-are-sampled-simultaneously

部件号:ADC122S655
线程中讨论的其他部件: ADS8353ADS7853ADS7253

 同时对ADC122S655两个通道上的模拟输入进行采样。 这意味着通道A和通道B都是同步采样的。 是否有任何设备具有双通道,单端,12至16位,1Msps并同步采样。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naser,
    >>>这是否意味着通道A和通道B都是同步采样。
    是的,通道A和通道B都同步采样:ADC122S655内置两个ADC,用于在断言CS\后在SCLK的第四个下降沿上同时转换通道A和通道B信号。 注结果是先为通道A输出,然后为通道B输出

    >>>是否有任何设备具有双通道,单端,12至16位,1Msps,并同步采样。
    是的。 请参阅ADS7253/ADS7853/ADS8353系列7853系列</s>8353
    www.ti.com/.../description

    这是16,14和12位引脚兼容的器件系列。 设备为每个通道都提供了专用的DOUT引脚,因此也可以同时读取数据。

    谢谢!
    Vishy