This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775EVM:DAC8775引脚功能

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8775, DAC8775EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/626629/dac8775evm-dac8775-pin-functions

部件号:DAC8775EVM
主题中讨论的其他部件:DAC8775

您好,

在EVM板的电路图中,DAC8775具有另一个引脚功能,如DAC8775的数据表中所述。
以下PIN具有不同的名称:
DAC8775EVM:
18 AGND_A,9 AGND_B,72 AGND_C,69 AGND_D
56 AGND1,35 AGND2,45 AGND3
73 EP
DAC8775数据表:
18 PBKG芯片基板,9 DC_AGD_AB,72 DC_AGD_CD,69 PBKG芯片基板
56 DAC_AGND_CD,35 DAC_AGND_AB,45 REFGND
73散热垫?
哪个针脚功能描述正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dieter,您好!

    如有疑问,请务必参阅IC的数据表。  此外,数据表中的"引脚功能"和"说明"表包括引脚功能的更多信息。

    EVM引脚描述似乎被截断,因此它们可以适合原理图上的IC符号。  您会注意到,芯片基板,AGND和REFGND应始终连接到0V电源,在这种情况下,EVM将所有这些引脚连接到AGND。

    假设EVM用户指南中显示的DAC8775 IC符号的引脚73是对散热垫的引脚描述,也是正确的。

    如果您有任何其他问题,请告诉我。

    此致,

    马特