This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB69:数字增益的用途

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/626115/ads42lb69-purpose-of-digital-gain

部件号:ADS42LB69

您好,

查看  ADS42LB69手册中有关数字增益的第8.3 1节,我想更好地了解此功能的实施方式。 从手册中:

"该设备包括可用于获得改进SFDR性能的增益设置(与无增益相比)...SFDR改进是以牺牲SNR为代价实现的;对于数字增益增加1 dB的情况,SNR在0.5 dB和1 dB之间下降(请参阅图15和图16)。 因此,增益可用作SFDR和SNR之间的折价。 请注意,复位后的默认增益为0 dB,采用2.0 -VPP满刻度电压"

为什么在采样后增加数字增益会对SNR或SFDR产生任何影响? 数字增益是否均匀地应用于所有样品或输入振幅的某种功能? 如果要将输入范围从2 Vpp更改为1 Vpp,我希望(模拟)放大器在数字化之前将我的1 Vpp信号提高到2 Vpp,以便充分利用转换器的全部16位。 如果我应用6 dB的数字增益,将输入电压范围限制为1 Vpp,我是否没有丢失MSB,从而将理论SNR降低6 dB?

谢谢!

-Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean,

    您回答正确。 数字增益仅用于将较小 的全标度信号重新调节为0dBFS。

    全标度低6dB,基本上会导致信噪比降低6dB。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Jim。 与使用0dB数字增益的2Vpp相比,使用具有6dB数字增益的1Vpp降低SNR是有意义的。 但是,我不清楚如何改进SFDR。 图15显示SFDR随数字增益而改进。 页面顶部显示信号为-1dBFS。 这对我来说唯一有意义的方法是输入信号的振幅随着增益的变化而变化,因为FS输入范围也会根据表3作为增益的函数而变化。 例如,数字增益为0时,FS= 2.0vpp所以-1dBFS为1.7825Vpp,从而产生一些SFDR和SNR。 如果我现在应用6dB的数字增益,我的输入全刻度现在是1Vpp,因此-1dBFS降低到0.891Vpp。 我想我们会得到更好的SFDR,因为我们不会受到线性的影响,但是我们的SNR会因为量化噪声而下降。 这是否是SNR和SFDR与数字增益之间的折衷所推断的结果? 如果是这样,那么这只是线性和量化噪声之间的权衡,对吗?

    最后,数字增益功能的作用是什么? 是否要补偿采集路径中的损失?

    感谢你的帮助。

    -Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Digital-gain.docxSean

    请参阅随附的。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美,谢谢!