您好,
查看 ADS42LB69手册中有关数字增益的第8.3 1节,我想更好地了解此功能的实施方式。 从手册中:
"该设备包括可用于获得改进SFDR性能的增益设置(与无增益相比)...SFDR改进是以牺牲SNR为代价实现的;对于数字增益增加1 dB的情况,SNR在0.5 dB和1 dB之间下降(请参阅图15和图16)。 因此,增益可用作SFDR和SNR之间的折价。 请注意,复位后的默认增益为0 dB,采用2.0 -VPP满刻度电压"
为什么在采样后增加数字增益会对SNR或SFDR产生任何影响? 数字增益是否均匀地应用于所有样品或输入振幅的某种功能? 如果要将输入范围从2 Vpp更改为1 Vpp,我希望(模拟)放大器在数字化之前将我的1 Vpp信号提高到2 Vpp,以便充分利用转换器的全部16位。 如果我应用6 dB的数字增益,将输入电压范围限制为1 Vpp,我是否没有丢失MSB,从而将理论SNR降低6 dB?
谢谢!
-Sean