线程中讨论的其他部件: LMK0.4828万, TSW14J56EVM, TSW14J10EVM
我已将ADS54J60EVM板连接到Xilinx KCU105开发板。希望使用连接到J6的外部1GHz时钟。 我们希望在子类1中以8224格式运行JESD接口。
Xilinx JESD核心的设置与8224相匹配,K设置为16。 我相信线路速率将是每秒5Gbps,这意味着内核时钟需要是125MHz。 核心配置为使用参考时钟驱动核心时钟。 因此,我修改了LMK0.4828万设置文件,将FPGA时钟上的分频器设置为8。
然后,我为ADC运行8224安装脚本,但结果会有所不同。 我正在使用ILA监控来自JESD_phy的通道输出。 有时我只得到0其他看起来像有效样本的值,但同步信号仍然较低,核心不满意。 我已使用ADS54Jxx GUI来强制重新同步,并且可以使BC模式出现,尽管并非总是在所有通道上。 我偶尔会获得同步,但不会重复。
除了ADC偶尔会不响应外,我再也不能通过GUI更改内容。 这会影响主页或单个寄存器位。
我读过其他一些论坛,但似乎没有什么能完全涵盖我所看到的问题。
此致
Richard Hooper