This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8924B:数据采集板集成

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8924B, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/626175/ads8924b-data-acquisition-board-integration

部件号:ADS8924B
主题中讨论的其他部件: THS4551REF5045

E2E,

我目前正在为NASA设计一个概念验证板,重点关注低噪声(<.1mV)低频信号(.01 - 100 Hz)。 在我们当前的设计中,首选信号通过SPI A +- 5V交流信号进行数字化和通信,工作频率接近直流频率。 我们目前正在使用ADS8924B,但是,由于这是单极ADC,因此需要进行原理图返工以将完整信号适应0-5V范围。

从这里我看到的唯一的解决方案是返工(如果我错了请纠正我),找到另一个接受+- 5V双极差动输入范围并使用SPI进行通信的精密ADC。 我在互联网上搜索过一个ADC,它符合这些信号输入规范,并且在我们的频率范围内不会受到小信号的影响。

其他信息:

  • 参考电压:最好接地,可能为2.5V。
  • 使用的数字控制引脚:SOMI,Miso,CS,CLK,CONVST, REFBUFOUT。
  • 电源电压:5V,2.5V,-5V。
  • 侧注:由于这是概念证明,因此ADC在此应用中不需要是军用/空间级。

非常感谢您的帮助,

-Karl texasinnovation@gmail.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karl,您好!

    一种可能的解决方案是使用全差动放大器(FDA)来调整信号并将其转换为0-5V单极范围。  随附的TINA模拟文件显示了由+5V电源供电的THS4551 (FDA),该电源带有适当的增益电阻器,可用于调整和移动输入信号。  此示例将双极差动输入信号(从-5V至+5V双极电源范围扩展到0-5V电源单极范围)。 在此示例中,ADS8924B使用VCC=+5V电源供电的VREF=4.5V参考(REF5045)。 THS4551 VOCM引脚偏置为VREF/2+100mV或+2.35V的共模,以最大程度地提高输出摆幅。 THS4551电路的噪声为~6.5uVRMS。

    请查看随附的示意图/TINA模拟文件。  如果您有任何疑问或电路是否需要修改,请告诉我。

    非常感谢,

    此致,

    Luis Choye

    SAR ADC应用

    e2e.ti.com/.../FORUM_5F00_ADS8924_5F00_THS4551_5F00_9_2D00_19_2D00_17.TSC</s>4551