This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:ADS1232与stm32接口

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232, MSP430F449, ADS1232REF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/623148/ads1232-ads1232-interfacing-with-stm32f429

部件号:ADS1232
主题中讨论的其他部件: MSP430F449

我必须将ADS1232与STM32F429ZI连接。 我需要使用STM32的HAL驱动程序来执行此操作的一些示例代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nikhil,

    欢迎参加论坛! 遗憾的是,我无法为您提供ST器件的示例代码,也无法告诉您如何与ADS1232连接或通信。  您可能会发现,由于 偏置校准和监控DOUT/DRDY以实现高到低的转换,因此使用具有GPIO的位惊叹法实际上比使用SPI硬件外设更容易。

    我们确实有用于ADS1232REF的MSP430F449的项目代码。  由于代码使用FreeRTOS,因此可能有点难以遵循。   最有用的代码将出现在ADS1232.c和.h文件中。  

    ftp.ti.com/.../Source_for_123XREF_firmware-1.1.0d.zip

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII,

    我用提供的信息获得了一些参考,并将ads1232与STM连接起来。 现在我想逐个读取两个通道,这是通过切换A0针来完成的。

    尝试在带一些延迟的循环中读取它。但在切换时,它不显示有效读数。

    切换时需要采取哪些预防措施。以便读数正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nikhil,

    由于sinc过滤器的性质,需要完成多个转换周期,结果才有效。  ADS1232数据表的第17页显示了图32中的图形和表格。  请注意,DOUT/DRDY在T1时间内将会高电压。  您必须等待这段时间,或者必须在尝试读取数据之前监控DOUT/DRDY,以从高转换为低。

    此致,

    Bob B