This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:当与基于FPGA的SPI接口时,DAC8775无输出即将出现

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8775EVM, DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/626258/dac8775-dac8775-no-ouput-is-coming-when-interfaced-with-fpga-based-spi

部件号:DAC8775

大家好!

希望大家都做得好。

我需要DAC8775EVM板上的一些指导,我正在尝试从板上获得输出,但仍然失败。 完全无输出,通道A,B,C和D上只有零伏电压

现在,我正在 使用VHDL中实施的SPI协议将以下数据寄存器序列发送到DAC8775。 我只在DAC8775EVM上的J1连接器上使用SCK,CS和MOSI线路。

1) 0x010001 --重置

2) 0x02 1E11 --内部参考卷启用

3) 0x0.6万 f --降压升压选择

4) 0x0.7021万 F --配置降压升压

5) 0x03 01F0 --选择DAC寄存器

6) 0x041000 --配置DAC寄存器

7) 0x05 FFFF -- 至DAC数据寄存器

接下来,我应该检查什么以找出错误,请给出一些深入的见解,因为根本没有输出。 我已在J2 AVDD 12v和J4的外部DVDD 3.3V提供电源。

我认为DVDD跳线设置很好,而其余的跳线设置我不知道是否需要它们来获得输出。 有分别用于CLEAR,LDAC和RESET的跳线12,15和14。 因此,要获得输出,我应该如何设置? 因为我可以进行硬件重置,所以我没有将其添加到FPGA SPI中。 接下来,我应该如何使用此透明跳线12? 我也需要对此有所了解。

如果有任何进一步的设置要求,请告诉我,我需要使用FPGA操作此DAC板,

我们将非常感谢您的帮助。

如果有任何有用的资源,请指导我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy Siddhant,

    感谢您在e2e论坛上发帖!  我做得很好,感谢您的提问。  关于您的上述问题,在快速查看您的注册顺序后,我可能会发现可能导致上述问题的原因。

    为了验证,它看起来就像你正在设置设备在0到5V范围的电压模式下运行,我相信所有通道都已启用。

    序列中唯一缺少的是最终寄存器写入寄存器4的“OTEN”位。  此位启用DAC输出(电压或电流)。  

    我希望此信息能有所帮助,请随时向我们发布最新消息。

    此致,

    Matthew Sauceda