This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1294R:ADS1294R 3导联心电图输出不在2引脚适配器中

Guru**** 2529320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/626276/ads1294r-ads1294r-3-lead-ecg-output-not-coming-in-2-pin-adapter

部件号:ADS1294R

你(们)好

我可以在3引脚适配器(AC)中获得3导联的ECG波形。 但我  没有在2针适配器(AC)中获得ECG输出。 在软件配置中,我选择内部RLD参考。

软件和硬件配置

1.配置1.        = 0x86

2.连接2.        =0x20

3.连接3          =0XDC

4. CHISET             =0x50

5.CH1SET             =0x50

6.CH2SET             = 0x50

7.RLD_P              =0x02

8.RLD_N              =0x06

9.SENSP              =0x06

10.SENSN           =0x02

11.flip                 =0x00

12.STATP              =0XF9

13.statn             =0XFB

14.GPIO                 =0x00

15.PACE                = 0x00

16.RESP                 = 0XEE

17.CONFIIG4          =0X22

18.WCT1                =0XFA

19.WCT2                = OXE3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dinu -请详细说明这些适配器的外观吗? 了解它们如何连接到您的电路将很有帮助-请分享相关的示意图部分或连接图以进行测量。

    此致,