请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1292ECG-FE 主题中讨论的其他部件: ADS1292
大家好,
我正在使用ADS1292ECG-FE Devkit来构建演示原型,并想创建一个自定义PC应用程序来控制电路板(发送命令,接收数据等)。 我在安装TI提供的软件包时注意到,提供了固件的源代码(MSP430代码),但不提供PC应用源代码。 是否可以访问PC应用程序的源代码?
此外,为了进一步改进我的自定义应用程序,我希望通过Android手机控制主板(通过将主板连接到手机的USB端口)。 是否有通过USB端口将MSP430连接到Android电话的示例?
提前感谢您的回复,