This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TSW14J56EVM:从哪里可以获得TSW14J56's UCD9.012万A固件

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/626202/starterware-tsw14j56evm-where-can-i-get-tsw14j56-s-ucd90120a-firmware

部件号:TSW14J56EVM
主题中讨论的其他部件: UCD9.012万AUSB-TO-GPIO

工具/软件:Starterware

您好,我手上有一个TSW14J56EVM,但是它不能启动,只能打开状态LED (D33),这意味着UCD的3.3V正常。 现在,我使用USB到GPIO适配器通过J10连接UCD9.012万A,我认为UCD9.012万A固件可能存在问题,我想尝试更新固件,以便从哪里可以获得TSW14J56 Defaut UCD9.012万A的固件。

下面是我的设备电源启动和停止波形,欢迎任何评论!!

非常感谢!!

罗杰