This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8860:ADS8860/ADS8861在8861在开机时未释放SDO

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/625978/ads8860-ads8860-ads8861-not-releasing-sdo-on-power-up

部件号:ADS8860

我有一个设计,使用三个TI ADC的两个ADS8861IDGS和一个ADS8860IDGS,因为我们有两个差分通道和一个单端。 这三条线路共用SCLK和SDO线路,并具有可切换的CONVST和DIN线路。 我遇到的问题是,在加电时,所有三个设备都输出到SDO,这意味着我们必须连接所有三个设备,并通过一个采样周期运行,此时它们都释放SDO线路。 这种情况令人非常沮丧,数据表中没有说明。

我已将示意图包括在下面。 参考电压为5V,AVDD为5V,DVDD为3V3。 通电时,CONVST被拉至GND,SDO和DIN (NCS)被拉至DVDD,均带有10k电阻器。 是否有人能看到这一点,并告诉我我是否应该采取不同的措施来使设备以SDO高阻抗启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris:

    我正在调查此问题,并提出了一些问题/请求:

    1)您能否验证系统中的AVDD是否为5 V? 这些器件的绝对最大值为4 V,建议的最大工作电压为3.6V。 请使用3.3 或3.6V AVDD测试启动(如果当前设备损坏,您可能需要更换)。

    2)双重检查:SDO和DIN被拉高,而CONVST被拉低(上拉电阻器仅在SDO中显示)?

    3)您使用的是哪种通信模式,4线CS模式或菊花链?

    4)您能否在开机时发送数据线的范围捕获(任何DIN和CONVST只要来自同一设备就足够了)?

    5)最后,您能否在AVDD和DVDD电源通电时发送示波器捕获(AVDD <= 3.6V)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Evan,我认为你的观点1)可能是问题的关键,不知道我为什么错过了,谢谢。 SDO和DIN均被拉高,DIN上拉位于下一个示意图上。 目的是使用4线CS,但我们以3线模式结束,因为4线无法正常工作。 很可能是由于AVDD上的5V电压。 我将更改到3V3,更改芯片,然后进行一些测试,然后再打扰您。