This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB69:ADS42LB69

Guru**** 2536490 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5407

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/623645/ads42lb69-ads42lb69

部件号:ADS42LB69
主题中讨论的其他部件:ADS5407

您好!

如何 执行 多芯片数据输出对齐 ? 我 使用 时钟分频器=1。例如,请参阅  ADS5407中 执行  多芯片数据对齐的同步输入 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yeshayahou,

    当时钟分配器设置为1时,同步输入将不起作用。 由于输出是所有部件的固定时钟周期量,因此最好保证每个转换器的样例时钟同时出现。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jim
    因此我知道,我无法保证每个设备在同时启动时都是逻辑的,这将使我能够对齐相同的样例输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../clock-divider-is-set-to-1.docxYeshayahou

    以下是我们设计团队提供的有关此方面的更多信息。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。