This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA900:PGA900EVM调试

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA900, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/625136/pga900-pga900evm-debug

部件号:PGA900
主题中讨论的其他部件: USB2ANY

你好,团队成员  

我的客户想知道如何使用PGA900的UART。

您会告诉我他们的问题吗?

问题

尽管外部UART是3.3 V的,但PGA 900的RXD端口处于这样的状态:即使连接了外部UART,它也不会上升到3.3 V。

使用案例

PGA900通过USB2ANY连接到PC。

该程序由PGA900EVM GUI在Dev RAM中写入。

但是,PGA900的RXD端口在尝试调试编写程序时无法正常工作,因为PGA 900使用GUI通过UART从外部接收串行数据。

它似乎与USB2ANY的SPI通信竞争。

GUI的通信方法使用IIC,当确认PGA 900设置寄存器的内容时,它与书面程序设置的值相同。

PIN_MUX        :1.      (已选择UART)

UART_CONFIG   :0      (无奇偶校验,1个停止位)

UART_EN       :1.      (允许UART)

BOUD_RATE     :25      (波特率配置为9600)

据认为,在调试中使用Dev RAM检查UART的运行是很困难的,但这又如何呢?

此致

PIN_MUX             :1          (UARTを选択)
UART_CONFIG     :0          (パリティなし、ストップビット1つ)
UART_EN            :1          (UARTを许可)
BOUD_RATE        :25         (ボーレートを9600に设定)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Hayashi-San,

    正在EVM上对其进行全面测试,正确吗? 您能否确认EVM上使用的跳线设置?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Scott San

    当我的客户确认跳线时,跳线的设置与用户指南的默认值相同。
    这就是将跳线设置为用户指南中的默认配置表1的含义。

    此致