请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PGA400-EP 您好,
我们希望更换其中一个压阻式压力传感器中的传感器信号调节器,该传感器用于飞机应用,如制动和转向系统,座舱和氧气压力,发动机压缩机(P0,P2,P3),机油/燃油/液压压力。 需要调整的参数包括偏移(关闭),灵敏度(S0),偏移温度系数(TCO),灵敏度温度系数(TCS)和多种输出类型 0.5V至5V,0.5V至4.5V,…Ω..和4至20 mA (压力单元消耗:最大2mA)。我们期望调节器支持以下值
- 温度范围:-55°C至125°C,Tj最小值:150°C
- 5V电源(参考电压)
- 未来市场优势:串行总线(RS485,CAN,…Ω)
- 补偿精度目标:0.1 % (多项式补偿顺序= 3)
- 带宽:1000 Hz
- 考虑对SEU的敏感性
- 标准:DO254 A级,DO178 A级,DO160。
- 是否可以将PGA400-EP用于航空应用?
- 它是否支持温度范围:-55°C至125°C?
- 微控制器中使用的软件是否经过认证?
- PGA400-EP认证的标准是什么? DO-254? DO-178? DO-160?
- 它是否支持0.1 % 的准确性?
- 我是否可以与应用工程师会面进行详细讨论?
谢谢!
Harsha GS