This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-0.0942万:此主板是否可用?

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/624128/tida-00942-is-this-board-available

Yuki,您好!

我正在使用AM572x EVM和TI_RTOS。

我想使用该板将其CMOS输出连接到AM572x EVM的PRU。

请告诉我该主板是否可用?

谢谢!

Anjana Pathak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Anjana
    我已通知支持该TIDA的工程师。 明天应该有人回复您。
    此致,
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Anjana,

    抱歉,主板不可销售。 所有主板文件均可在以下网页 www.ti.com/.../TIDA-0.0942万上找到
    您能告诉我您将使用此主板的应用程序吗?

    此致,
    Neeraj Gill