This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1148:其它通道的串扰问题

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1148, ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/625930/ads1148-crosstalk-issue-from-other-channels

部件号:ADS1148
在“线程: ADS1248”中讨论的其他部件

您好,团队,

我的客户发现ADS1148存在串扰问题。 当它们测量ADS1148的CH1且CH2~CH4没有输入信号时,但有时仍有CH2~CH4的数据输出。 我们将CH2~CH4的输入连接到GND,仍然有数据输出。

SCH,如attachment.e2e.ti.com/.../ADS1148.pdf中的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SCH是否有任何问题? 我们如何解决这个问题? 非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JW


    ADS1248上的信道与信道之间的隔离应该非常好,并且不应该有来自其他信道的任何信号。 您能否从系统中提供数据? 如果数据来自ADC,以查看问题的来源,将会很有帮助。 对于数据,了解以下内容将很有帮助:

    1.通道1上的电压是多少? 来自通道2-4的电压是多少?
    2.通道1的输出代码是什么? 通道2-4的输出代码是什么?
    3.他们在从通道2-4中看到读数错误的频率如何?
    4.他们是按何种顺序读取数据的? 他们是否按顺序从1到4读取每个通道? 两次读数之间有多长时间?
    5.他们是否检查过数字通信? 他们是否使用/DRDY作为从设备读取的中断? 它们是否在开始时使用SDATAC,以便新的ADC转换结果不会破坏主中继器和ADS1148之间的其他数据事务。

    我已经浏览了原理图,没有发现电路有任何问题。 但是,了解他们正在测量的内容,系统设置方式以及向设备发送的命令顺序仍然很有帮助。


    吴若瑟