This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7822:有关内部电阻器和输出电压的问题

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7822, THS4032, DAC7822, ADS1209, TL074, OPA2197, OPA2192, THS4052, THS4082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/623185/dac7822-question-about-internal-resistor-and-output-voltage

部件号:DAC7822
线程中讨论的其他部件:ADS7822THS4032,ADS1209TL074OPA2197OPA2192THS4052THS4082

请让我看看下面有关ADS7822的两点:

①About R1/RFB和R2/R3不匹配,我认为不匹配意味着内部薄膜电阻器厚度的变化,是否正确?

②Customer Ω 希望产生±10V输出。 关于输出端,是否最推荐THS4032? (按数据表第15页)

如果有更多推荐的AMP,请告诉我。

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi:

    感谢您的查询。 问题是DAC7822还是ADS7822? 我假设DAC7822。

    1.你是对的。 不匹配是指内部电阻器
    2.为了推荐合适的运算放大器,我们需要了解应用要求。 请您回答以下问题:

    1.输出类型:直流或交流
    2.偏移/增益误差要求
    3.噪音要求
    4.沉降时间和故障
    5. THD
    6.任何其他限制

    此致,
    Uttam Sahu,
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Uttan-san

    感谢您的回复,
    我错了“ADS7822”,DAC7822是正确的。
    我在下面回答你的问题

    1.输出类型为AC (信波)。
    2~5。 客户不是固定详细规格,可以与DAC7822规格匹配。
    其他资料如下:
    ・客户应用是解析器的反馈线路,输入端连接ADS1209。
    ・采样频率为5MHz×2ch
    ・客户正在考虑将TL074用于输出端,是否存在问题?

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi - San,

    TL074是通用运算放大器,不会提供最佳的交流性能。 您可以使用THS4032获得最佳的交流性能,如稳定时间和噪声等

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Uttan-san

    感谢您的回复,
    顺便说一下,OPA2192 (或OPA2197)在连接DAC7822的情况下是否有任何问题?

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi - San,

    这些是精密运算放大器,主要针对直流性能进行调整。 您可以将它们用于低频交流应用。 但是,如果您需要更高频率的操作,则需要使用高速运算放大器。 您可以通过以下培训视频了解DAC更新速率,稳定时间和输出频率之间的关系:

    training.ti.com/lessons-precision-dacs-settling-time-vs-update-rate

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Uttan-san

    感谢您附上好的信息。

    客户要求低成本运算放大器,我参考上述培训选择THS4052和THS4082。
    ※关于偏置和噪声等,该设备的尺寸大于THS4032。
    我向客户确认这些规格是否正常或是否合格。

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi - San,

    对于交流电应用,偏移并不重要。 但这取决于应用程序。 噪音可能是一项要求。 请与客户核实他们的要求并相应地完成。 这一切都取决于终端设备的要求。

    此致,
    Uttam