This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 模拟隔离IC或其他产品,需要建议

Guru**** 2575725 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/625508/analog-isolation-ic-or-other-product-suggestion-needed

主题中讨论的其他部件:AMC1301

您好,

我在这方面很新,我只是想知道是否有人可以推荐一些产品,IC或电路。 在我的应用中,我有一些霍尔效应 LEM传感器,每个传感器提供0 - 30mA的输出电流(如下图所示)。 然后,电流通过控制板,在控制板上转换为电压+/-10V (通过下图中的电阻器RM),然后缩小到0/+3.3V,并发送到C2000德州仪器(TI)控制卡的ADC输入(最后一部分未显示在下面)。 传感器电路如下所示。  

我想问您是否有任何设备或IC能够为感应电流提供电化隔离。 我在下图的黄色方框内以图表方式显示了这种隔离装置。 事实上,如果下面黄色方框中的电化隔离不存在(例如,想象一下将SMA start+直接连接到SMA end+,而将SMA start-直接连接到SMA end-), 然后,传感器电源GND1的接地将连接至控制电路GND2的接地(通过连接电缆回路),这将导致我的电路出现问题。 我无法更改电路中的接地配置或传感器,因此我需要查看黄色框内所示的隔离装置。

 

你的任何简单建议都很好。

提前非常感谢。

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Leonardo,

    LEM传感器实际上已经为您提供了电化隔离,您还需要更多吗? 通常,LEM和感应电阻器(数据表中注明的+/- UC和RM)的电源位于要测量的电压的用户侧。 如果您确实需要额外的隔离,您仍需要将RM电阻器放在LEM传感器的'M'端子上,然后您可以将其馈入隔离放大器,如AMC1301 (假设传感器的输出电压小于+/-250mV)。