This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8698:ADS8698的样例源代码

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8698

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/624480/ads8698-sample-source-code-for-ads8698

部件号:ADS8698

尊敬的各位

您是否有  MSP430控制的ADS8698示例代码?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Clark:

    很遗憾,我们没有设备的示例代码。   与设备通信时最常见的问题是计时错误。 我建议仔细查看数据表中的时间图表。

    如果您对MSP430有任何疑问, 我建议您再次在他们的设计论坛区域发帖。

    此致,

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何知道命令已正确发送?

    如果我要发送RST命令

    我的命令如下所示:(cmd = 0x85)

    e2e.ti.com/.../RST_5F00_CMD.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,

    如果要发送RST命令,可以使用x8500h。 数据 表的表6中显示了更多命令。 请注意,尽管8 个最小信号都是零,但仍有16位。

    通常,如果您要仔细检查寄存器是否已正确编程:对寄存器编程后,请阅读它们 以确保您分配的值正确无误。

    此致  

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cynthia:

    感谢您的回复,
    所有问题都解决了,正常工作。

    此致

    Clark