This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8866:参考驱动器电路,用于Vref=4V

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8866, REF3240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/625594/ads8866-reference-driver-circuit-for-vref-4v

部件号:ADS8866
主题中讨论的其他部件: REF3240

以上电路摘自第页 25个ADS8866数据表。

如果我错了,请更正我,但在我看来,我们无法将REF324's in pin (电源电压)和ADS8866's AVDD连接到相同的电压源。

REF3240至少需要Vout + 0.05 输入电源电压。 因此,它需要最小4.05V (最大5.5V)。

其中,ADS8866的AVDD最多只能使用4伏电压。

请告诉我上面写的内容是否有问题!

谢谢!!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yash,

    REF3240 (需要>4V)和ADS8866 (需要<= 3.6 V)电源不能连接到相同的电压源,这是正确的。 如果您查看  ADS8860EVM-PDK ( 这是ADS8866的快速版本)的原理图,您会发现我们使用LDO (TPS7.8833万)来逐步减少ADC的系统电源。

    关于REF3240,请注意,此设备的输出为4.096 V,因此该 电平的输入必须为+50 mV (最小值~4.15 V)。