This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:ADS1298IPAG

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/625550/ads1298-ads1298ipag

部件号:ADS1298

您好,

请推荐使用兼容于ADS1298 AVDD的DC-DC降压转换器,其输入电压约为4.01V

我们正计划使用3.3V的AVDD。

这样做是明智之举还是建议AVDD在其他电压下运行?

谢谢,此致,

拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rahul:

    感谢您对我们的ADS1298的关注!

    由于您只从4.1V转换为3.3V,因此您可以考虑改用线性降压(LDO)稳压器。 虽然效率不高,但它们将提供更清洁的直流电源电压,而不会产生降压转换器通常引入的开关波纹。

    从3.3V正常运行模拟电源。 数据表中给出的性能规格适用于推荐工作条件表中列出的整个供应范围。

    此致,