This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7800:是用于确定此ADC的数字输出值的内部电压参考。

Guru**** 2826195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/625646/ads7800-is-the-internal-voltage-reference-used-to-determine-the-digital-output-value-for-this-adc

部件号:ADS7800

此部分说明存在具有5 % 容差(1.9V至2.1V)的内部电压参考。  此电压参考是在内部用于确定数字输出值,还是仅供用户自行决定外部使用。

谢谢

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主要问题是,如果参考不是那么好,零件如何保持线性误差的+/- 1LSB?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Michael:

    是的,这是零件转换输入电压时使用的参考。 由于它可能因零件而异,因此您需要进行校准以获得零件的最佳性能。 数据表第8页介绍了校准程序。

    Mike