This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:DAC8760 Iout 4 ~ 20mA输出问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/625651/dac8760-dac8760-iout-4-20ma-output-question

部件号:DAC8760

大家好。

我在使用DAC8760时遇到问题。

我们必须使用4至20mA的电流。

但是,20mA设置时的实际测量值为19.97mA。

对我们来说,0.03 mA是一个非常大的误差。

询问它是否是芯片本身的特征。

并询问您是否可以提出解决方案。

EVM套件和实际生产的电路板几乎相同。

谢谢。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy Chun,

    感谢您的支持。  您能否提供您的申请示意图,或者如果您希望保持私密,您可以发送朋友请求,以便我向您发送我的电子邮件地址。

    话虽如此,我很想知道VOUT,+VSENSE和IOUT的连接方案。  如果VOUT和IOUT都绑定在一起,并且连接了+VSENSE,则这可能是错误的来源,如DS:

    '当VOUT和IOUT引脚连接在一起时,配置寄存器(双OUTEN)的位8必须设置为0。 控制寄存器(范围)的位2至0控制VOUT和IOUT。 在这种情况下,必须对+VSENSE引脚给予特殊考虑。 kΩ VOUT时,+VSENSE引脚通过内部60 μ V电阻器连接到内部放大器输入,如图83所示。 此内部节点具有二极管夹,用于连接REFIN和GND。 kΩ kΩ 寄存器(APD)的设置位6强制此内部节点通过10 μ A电阻器连接到GND,实际上,+VSENSE引脚通过70 μ A断电电阻器连接到GND。'

    有办法解决这个问题,我可以跟进,但首先想看看是否确实如此。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Matthew。

    感谢您的反馈。

    下面是DAC8760的示意图。 请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chun,

    看起来您正在使用IOUT的BOOST配置。 如DS的第36页所示,"此配置引入了一些增益错误,如图47所示,用于0mA至24mA范围。" 图49显示了第20页4mA至20mA范围的错误。 图49显示具有0.19 % 外部RSET (升压配置)的4-20mA的全标度TUE错误~Ø S SR。 此%误差与您所测量的值相关,如(0.0019 *.016 = 0.0304 mA)。

    如果您有任何其他问题,请告诉我。

    此致,
    马特