This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:TSW1400

Guru**** 2575775 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5560EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/625399/tsw1400evm-tsw1400

部件号:TSW1400EVM
线程中讨论的其他部件:ADS5560EVM

尊敬的TI专家:

我正在调查DAQ项目的TSW14xx,在slwu087d.pdf第16页,3.1。3.触发器操作。  

"单击触发选项将打开一个新面板,如图12所示。 此选项不适用于TSW1405/06。'  

因此,我将为ADS5560EVM购买TSW1400。  在我们的应用中,我们有来自编码器输出的触发信号来同步样品。方案是,在TSW1400接收到触发信号后,启动固定数量的样品。然后等待下一个触发器。 我认为我需要修改TSW1400上的FPGA代码。  

这是否合理?  

感谢你的帮助。

David Sun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David,

    GUI将允许您捕获至少4096个样本以及此值的任意整数乘以最大样本大小。 如果您需要其他捕获大小,则必须修改固件,可能还需要修改软件。 该主板的固件可从TI网站上的TSW1400EVM产品文件夹下载。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。