This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8866:索取ADS8866驱动程序示例程序。非常感谢!

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8866

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/625241/ads8866-ask-for-an-ads8866-driver-sample-program-thank-you-very-much

部件号:ADS8866

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    很抱歉,我们的其他线程中缺少您的软件请求。 正如我在那里发布的那样,我们没有一个软件示例可用于开发您自己的代码。 如果您使用的是TI MCU,并且可以共享哪个MCU,我会将您与团队联系起来,为您提供一个起点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    我的MCU是STM32。但任何其他MCU程序或建议都可以帮助您。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我能提供的最好的是指向具有 MSP430 SPI代码片段的E2E帖子的链接。 为了与ADS8866特别连接,ADC数据表第6页上的时序图将是最佳起点。 从您的另一个E2E螺纹来看,您似乎已经接近了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!这不是我第一次写SPI驱动程序。实际上,我用过很多次。但我从来没有见过DOUT在不断上升和下降的年代都有变化。这是令人难以置信的,但它只是在那里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它还丢失了一些数据。我可以要求贵公司对其进行测试吗?