This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120-Q1:关于噪声性能(VRMS/VPP)

Guru**** 2940510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1120-Q1, ADS1220, ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/625126/ads1120-q1-about-the-noise-performance-vrms-vpp

部件号:

您好,

 

关于ADS1120-Q1的噪声性能(表1,第61页),我的客户询问了一些问题。

 

(问题)

(1)我了解通过以下公式从噪声VPP转换为噪声VRMS。

Vrms =(VPP/2)/√2

但几乎噪声VRMS值相同。 为什么这些数据是相同的?

(计算与上述公式不匹配。)

请告诉我这个原因吗?

 

(2)根据7.1 噪声性能(第61页),降低输出数据速率时输入参考噪声降低。

但图1中的几乎输入参考噪声(VRMS)在所有数据速率中都是相同的。

为什么这些数据在此数据速率范围内相同?

请告诉我这个原因吗?

 

(3)但是,只有在增益=64-128时特定速率期间的输入参考噪声值(VRMS)才会被输出数据速率降低。

为什么仅在此数据速率范围/增益期间这些数据会减少?

 

此致,

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tao2199,

    请参阅下面的我的回答。

    此致,

    Bob B

    [报价用户="TAO_2199"]

    部件号: ADS1120-Q1

    您好,

     

    关于 ADS1120-Q1的噪声性能(表1,第61页),我的客户询问了一些问题。

     

    (问题)

    (1)我了解通过以下公式从噪声VPP转换为噪声VRMS。

    Vrms =(VPP/2)/√2

    但几乎噪声VRMS值相同。 为什么这些数据是相同的?

    (计算与上述公式不匹配。)

    请告诉我这个原因吗? [BOB]首先,上面给出的计算与正弦波有关,而不是高斯噪声分布。  一般而言,噪声Vpp与  峰值因数(通常为3或3.3)的2倍Vrms (Vpp = 2 * CF Vrms)有关。  使用 Δ-Σ 转换器,可通过短路输入测量噪声,并使用特定数量的样品或特定时间段进行测量。  对于ADS1120 ,使用特定的时间来确保漂移不是噪声测量的一部分。  测量的结果可能与计算的结果不直接相关。  通常,测量的Vpp比计算的要好,这就是数据表中的内容。  只要噪声Vrms和Vpp的值相同,ADS1120就是24位ADS1220的16位版本。  量化噪声小于1个代码,因此确定性为1个代码,但测量后,Vrms和Vpp之间没有变化。

     

    (2)根据7.1 噪声性能(第61页),降低输出数据速率时输入参考噪声降低。

    但图1中的几乎输入参考噪声(VRMS)在所有数据速率中都是相同的。

    为什么这些数据在此数据速率范围内相同?

    请告诉我这个原因吗? [Bob] 我想你指的是表1而不是图1。  我想我在第一个回应中已经回答了这个问题。  如果您在ADS1120-Q1数据表第15页的表1和表2中都看到128的增益,则可以看到一个代码约为490nV,因此标准偏差(均方根或有效位) 在Vpp或无噪音位为分数位(增益1除外)时,保持在330 SPS或更低的一个代码范围内。  该表得出的结果 是,如果噪音因少于一个代码而无法确定,您将不会看到重大变化。

     

    (3)但是,只有在增益=64-128时特定速率期间的输入参考噪声值(VRMS)才会被输出数据速率降低。

    为什么仅在此数据速率范围/增益期间这些数据会减少? [Bob]正如我之前所说的,您首先需要使用正确的计算,并且需要记住设备的可测量能力。

     

    此致,

    Tao2199

    [/引述]