This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB69:绝对最大时钟频率

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/624739/ads42lb69-absolute-maximum-clock-frequency

部件号:ADS42LB69

尊敬的TI

您是否有关于ADS42LB69的绝对最大时钟频率的任何信息? 该芯片指定为250 MHz。 当我们以253 MHz的频率使用它时,您是否预计会出现任何问题? 正弦时钟信号还是正弦波谐波较高?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andreas:

    我们将对此进行了解,并将很快与您联系。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈亚斯

    我认为您不会遇到问题,尤其是在使用 典型的推荐功率和室 温运行时。 数据表中的规格通常允许有利润,但 我们可以保证在此频率下进行任何操作,因为零件未以此 速度进行测试。

    此致,

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!