This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA900:EEPROM编程的电流

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/625139/pga900-current-of-programing-for-eeprom

部件号:PGA900

你好,团队成员

我的客户想知道 编程EEPROM在双线4-20mA时的电流。

我认为此设备将由控制器提供。  

是否正确理解,编程EEPROM 9mA (最大值)的电流将增加到双线4-20mA?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Hayashi-San,

    如您所述,最大电流将为9mA。 编程操作本身使用大约6mA,如果VBRG上没有负载,DAC上没有负载,并且f = 1MHz,则器件的正常操作使用最大2.6mA。

    简而言之,是的,编程操作将增加IDD电流,并增加6mA。

    此致,