This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF83:是否可以在宽带DUC模式下设置DAC38RF83?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82, DAC38RF83, DAC38RF89

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/624522/dac38rf83-is-it-possiable-to-set-dac38rf83-in-wideband-duc-mode

部件号:DAC38RF83
主题中讨论的其他部件:DAC38RF82,, DAC38RF89

 DAC38RF82具有宽带-DUC模式,NCO使用两倍BW的灵活光纤信道放置将复杂输入转换为实际输出,DAC38RF83具有类似的多波段求和功能,

DAC38RF83是否可以在宽带-数字上变频模式下使用,以使即时带宽增加一倍?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最小值,

    不,它不能。 您需要使用DAC38RF82或DAC38RF89。

    此致,

    Jim