This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9110:漏电流(模拟输入引脚)

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/624547/ads9110-leakage-current-analog-input-pin

部件号:ADS9110

您好,
请告诉我模拟输入引脚的泄漏电流

在ADS9110数据表中,模拟输入引脚的漏电流定义为±1μA Ω。
这是一个相对较大的值,并且担心对DC特性的影响。

①有办法解决这个问题吗?
②是否有"泄漏电流-温度特性"等数据?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cafain,

    我正在研究输入引脚泄漏电流,很快会回复给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Evan-san

    感谢您的支持。
    我们正在等待数据

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cafain,

    SAR ADC的漏电流是由器件的内部ESD结构和输入电路造成的,因此不能更改。 但是,在设计输入驱动器电路时,可以最大限度地降低漏电流对直流性能的影响,特别是通过最小化驱动器输出和ADC输入之间的任何电阻值。 还可以执行校准,以最大程度地减少输入偏移和增益错误的影响。

    泄漏不是我们直接表征或测量过温的东西。 但是,与其他直流参数一样,泄漏会发生变化,并且可能会在温度过高时变得更糟。

    如果您需要更多信息 ,我们将通过培训网页提供有关ADC的DC规格的简短培训。 第一个视频"直流规格"是一个很好的介绍。

    希望这能有所帮助!