This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5560EVM:Altera或Xilinx兼容板

Guru**** 2928330 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5560EVM, ADS5560, ADS4249

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/625086/ads5560evm-altera-or-xilinx-compatible-board

部件号:ADS5560EVM
主题中讨论的其他部件: Tida-0.0069万ADS5560ADS4249

尊敬的TI专家:  

我正在寻找 ADS5560EVM的评估平台,在TI的文档中,它提到了“高速ADC至FMC (Xilinx)接头适配器卡 ”和“高速ADC至HSMC (Altera)接头适配器卡 ”

但在文档中,它只介绍了兼容的适配器卡,但没有一个提到Altera或Xilinx端的哪种卡。  

更具体地说,如果我使用ADS5560EVM和Altera开发套件构建DAQ,Altera(或Xilinx)开发套件的型号是什么? 我不熟悉FPGA评估板,FMC标头是大多数评估板上的标准接口。与Altera相同,HSMC标头是默认接口。  

是否有支持示例为TI或FPGA供应商提供了可构建基本工作演示平台的支持示例?

谢谢!

David Sun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我想您可以向FPGS供应商咨询建议使用的FPGA开发平台。   

    多年来,我们一直在LVDS ADC EVM上使用2段Samtec连接器,我们定义的引脚用于多年来提供的捕获卡,例如TSW1400 (altera)捕获卡或TSW1405 (点阵)捕获卡, 或现已过时的TSW1200 (Xilinx)捕获卡。  

    Altera一直在其开发平台上使用Samtec连接器,但它是一个3段连接器。   因此,我们提供了桥接卡,让我们的EVM连接到Alter开发平台。    我们没有选择Altera连接器的引脚分配-我们让Altera人员执行引脚分配,因为他们最了解他们的平台,我们相应地构建了适配器。   同样,对于Xilinx,我们让Xilinx人员选择他们使用的FMC连接器的引脚分配,因为他们最了解他们的平台。   从那时起,两家供应商都推出了许多更新的平台,但他们仍应使用相同的连接器。    您不需要任何带有FMC连接器的平台,因为现在已为较新的高速串行JESD204b链路而不是LVDS定义了FMC引脚-因此建议您让FPGA供应商推荐最佳平台。   

    有一个您可能想看的示例- TI设计TIDA-0.0069万是LVDS ADC接口 加上一个LVDS DAC接口到Altera FPGA的示例。  http://www.ti.com/tool/tida-0.0069万   有ADS4249 ADC的固件源代码示例,可以轻松修改 作为ADS5560的ADC接口,而是添加一个LVDS对。  但这一示例出现在我们的TSW1400中,而不是FPGA开发平台中。  我们没有适用于所有不同平台的ADC示例。  

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。