This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 权重刻度的ADC选择

Guru**** 2769045 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS122U04, ADS1220, ADS1232, ADS124S06, ADS124S08, ADS1234, ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/624803/adc-selection-for-weight-scale

线程中讨论的其他部件:ADS122U04ADS1220ADS1232ADS1212ADS124S06ADS124S08ADS1234ADS1262

您好,我是体重秤的初学者,我需要帮助为我的项目原型选择一些ADC,我看到了关于我的体重秤的ADS1220,ADS1232和ADS122u04:

我将使用负载单元和重量工具箱的许多型号,例如:有些工具箱具有4个负载单元(并联) 1万Kg容量,每个负载单元具有2mV/V容量,而其它工具箱则有3个负载单元(并联) 5000kg容量和每个负载单元3mV/V容量....

我认为内部温度可以更好地进行一些补偿,不超过2个通道,最少24位,我将以最低分辨率1Kg工作,我的最大容量大约为4万Kg。

我看到了一些使用ADS1212的项目,但我认为这种型号的价格很贵,如果可能,我想不使用运算放大器,我想将负载单元直接连接到AD。

如果有人对ADC有一些建议...

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roberto:

    欢迎参加论坛!  我不推荐ADS1212。  它是一个老设计,不是很容易使用.  还有一些其他注意事项,例如接口类型(SPI,I2C,UART等)以及转换速率。  此外,您提供了一些看似矛盾的信息。  例如,您提及4个称重传感器或3个称重传感器,然后提及不超过2个通道。  您还会提到不同的称重传感器灵敏度。  这将使您可以使用的ADC有所不同。  您是否可以更具体地说明您真正需要什么?  也许您的价格范围也是如此?

    ADS1220和ADS122U04是非常相似的器件,但ADS1220是SPI接口,ADS122U04是UART接口。  对于3mV/V灵敏度,这些器件在20sps时将接近达到50k无噪声计数。   ADS1232 是双通道输入ADC ,它还具有 与 ADS1234类似的4通道输入器件。  但是,ADS1234没有内部温度传感器选项。  根据实际需要的输入总数,您可以查看ADS124S06 或ADS124S08。   以上ADC均不需要外部放大器。  我可以通过进一步的信息帮助缩小选项范围。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好,请让我尝试为您解释一下:

    我的设备将与输送奶牛的卡车配合使用,该系统具有许多称重传感器配置,例如:

    在某些情况下,我使用我的设备(体重秤),需要使用4个负载单元,全部并行,所有在相同的AD输入中,所有单元都有3mV/V,所有单元的容量都相同。

    另一种情况是,我使用我的设备(体重秤),但需要使用3个称重传感器,它们都平行,都在相同的广告输入中,都有0.5 mV/V,并且都具有相同的容量。

    在所有情况下,将使用相同的容量和相同的mV/V,并始终使用相同的AD输入。

    我可以处理大约+-18美元的广告。

    我看到了ADS1220,很喜欢它,有许多ARM Arduino PIC等的示例...并且看到了ADS122U04,因为UART接口是一种新设备,找不到商品示例,所以我很喜欢它...

    如果我使用ADS1220,您会怎么想?

    您是否了解我的申请?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roberto:

    我想我的最后一个问题是您打算使用2个不同的灵敏度负载单元,3mV/V和500uV/V,是这样吗?   基本上,您要构建一个与此TI设计类似的大规模版本:

    http://www.ti.com/tool/tida-0.0765万

    以上设计使用ADS1220,通过1mV/V负载单元可实现1.5万个无噪声计数。  因此,您可以达到3mV/V灵敏度所需的精度,但500uV/V灵敏度不能达到所需的精度,这似乎是合理的。  我不确定ADS1232能否在500uV/V时实现5万个无噪声计数  它可能接近一些平均值。  另一个要考虑的器件是ADS1262。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好!

    对于相同重量的套件,我不使用不同的称重传感器灵敏度。如果我的套件有4个称重传感器,则所有灵敏度都相同。
    如果改变灵敏度,则为所有称重传感器更换。

    关于设计,我认为它是相同的...

    我有一个关于称重传感器的问题,如果您可以帮助我,如果我在相同的AD输入中使用4个称重传感器(并联布线),并且全部为3mV/V,那么ADS1220有哪些计数? 引用为5V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roberto:

    查看网桥示例第59页上的ADS1220数据表。  将您的值替换为方程式42。  具有3mV/V激励的50 kg 称重传感器的重复性为(Vpp/15mV)*0.41uV (增益128时的50 kg 噪声)约为1.4 克。  也许通过一些额外的平均值,您可以在某种程度上改进这一点。  但仅在原始无噪音计数(50 kg / 1.4)中,约为3.6585万。  我想说,此设备对于您的应用程序而言是微不足道的。

    此致,

    Bob B