This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8871:参考接收器,源电流。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8871

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/624857/dac8871-reference-sink-source-current

部件号:DAC8871

您好,

我对DAC8871参考输入有疑问。
在数据表P.16中,描述如下。

'参考输入显示为参考的可变负载。 如果参考可以吸收或提供所需的电流,则不需要参考缓冲区。"

请告诉我所需电流的接收器或源的值。
当输出电压从+10V变为-10V时,我希望实现1us稳定。

此致,
柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,柳枝,

    感谢您的查询。 参考输入阻抗和电容在第3页分别显示为>7.5kOhm和75-120pF。 如果您知道参考电压,则可以计算直流和交流电流需求。 请注意,由于梯形结构的原因,它将随代码而变化。 我建议使用缓冲器,因为它会使您的参考电路变得简单。 通常,参考源的负载调节成为一个问题,即使它可能能够提供电流。 请注意,非缓冲R-2R中的输出稳定时间取决于代码切换过程中的参考稳定。 因此,参考运算放大器的稳定性设计非常关键。 运算放大器的反馈电容器将在这方面发挥非常关键的作用。 电容越大,稳定时间越长,但稳定性越好。 因此,需要进行正确的权衡,以获得最佳的沉降性能。

    这些值需要通过实验或模拟获得。 遗憾的是,此DAC的Tina模型不存在。 因此,我觉得实验是最好的方法。

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师