This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122U04EVM:ADS122U04EVM软件

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, ADS122U04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/624736/ads122u04evm-ads122u04evm-software

部件号:ADS122U04EVM
主题中讨论的其它部件:TM4C1294NCPDT

尊敬的 各位

谁 能 帮助 提供ADS122U04EVM 源 代码 库TM4C1294NCPDT,因为我们 的ADS122U04EVM使用此P/N,但我找不到源代码的下载地址

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,User420.6199万,

    ADS122U04EVM并非设计为代码开发平台。  此外,EVM代码具有一些专有部分,因此我们无法发布EVM代码。  

    我们正在努力使用TIVA微控制器发布代码项目,该微控制器可用作示例,并将在EVM或其他处理器上运行。  我们本来希望已经发布了该代码,但不幸的是,这一代码被推迟了。  至少还需要2至3周。

    此致,

    Bob B