This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1271:过采样和过滤

Guru**** 2576265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1271

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/624475/ads1271-oversampling-and-filtering

部件号:ADS1271

我正在使用ADS1271模数转换器,数据输出频率为100 kHz (FCLK =25.6Mhz),转换时间为10微秒

我不熟悉抽样过多的情况,并有几个问题  :

  • 考虑过采样(x64)  和过滤器FIR,如何计算每个样本?
  • Filer FIR的系数是多少?
  • 据我所知,FIR使用之前的样品来确定新样品,在10us结束时,使用从之前的转换中获得的64个样品或使用更多样品计算出的新样品。

我们非常感谢您的帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hamid,

    感谢您对ADS1271的关注!

    对于delta - sigma ADC,最终输出数据是对原始调制器位流求平均值和取小数的结果。 一旦数字滤波器缓冲区被填满(即在滤波器稳定时间之后),数字滤波器的输出将是调制器输出的多位加权平均值。 这是产生窦性或宽量程FIR滤波器低通滤波器响应的原因。 然后,通过采集每n个样本,对过滤器输出进行小数抽取。 数字滤波器确实需要调制器样品的历史记录来执行加权平均值,这就是为什么在启动或重置后会有初始稳定时间的原因。

    ADS1271中的数字滤波器提供64或128的超采样比率,具体取决于模式。 这两种滤波器都是具有线性相响应的多级FIR滤波器,但TI不会释放滤波器系数。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你Ryan
    我不想知道系数的值,但如果可能的话,只想知道数字。
    此致
    哈米德