This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:ADS1298和微控制器PIC18F4550之间的接口

Guru**** 2571735 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/624145/ads1298r-interface-between-ads1298-and-microcontroller-pic18f4550

部件号:ADS1298R
在“线程:ADS1298”中讨论的其他部件

大家好!

我正在开发ADS1298和PIC18F4550之间的接口,但不带起搏检测。 我需要知道我是否做得正确:

1)至少需要5个SPI的ADS1298通信引脚(DRDY,DOUT,SCLK,CS和DIN)?

2) DRDY能否连接在PIC18F4550的数字输入中,如TX/CK引脚?

3)如果我配置内部寄存器和我的代码,我应该绑定:

PWDN + RESET + CLKSEL in DVDD,
从DGND开始
GPIO引脚作为NC?

提前感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rhuan:

    感谢您对ADS1298的关注!

    1. 是的,您需要/DRDY,/CS,SCLK,DIN和DOUT与ADS1298通信
    2. /DRDY旨在用作中断,以便MCU知道何时读取数据。 我不确定PIC18F4550上对应的引脚。
    3. 针脚配置正确。 /PWDN,/reset和CLKSEL可通过上拉电阻连接到DVDD。 您仍可以在必要时发送reset SPI命令以重设设备。 同样,可以通过下拉电阻器将起动电压低连接到GND,并且可以使用SPI起动命令开始转换。 未使用的GPIO引脚应与9.3 短路(请参阅GPIO 2.1 部分)。

    此致,