请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1298R 在“线程:ADS1298”中讨论的其他部件
大家好!
我正在开发ADS1298和PIC18F4550之间的接口,但不带起搏检测。 我需要知道我是否做得正确:
1)至少需要5个SPI的ADS1298通信引脚(DRDY,DOUT,SCLK,CS和DIN)?
2) DRDY能否连接在PIC18F4550的数字输入中,如TX/CK引脚?
3)如果我配置内部寄存器和我的代码,我应该绑定:
PWDN + RESET + CLKSEL in DVDD,
从DGND开始
GPIO引脚作为NC?
提前感谢您的回答。