This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8505:ADS8505输出变化问题

Guru**** 2571735 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/624131/ads8505-ads8505-output-variation-problem

部件号:ADS8505

您好,

这是Hitesh,我正在使用ADS8505进行数据传输。

我的主板中存在输出视频变化问题。

假设我们提供2.5V DC作为输入。输出将从2.491 到2.507 有所不同。

以上是应用平均值(10次)后的事实。

我还要附上ADC原理图的pdf。

请帮助解决上述问题。

谢谢!

Hiteshe2e.ti.com/.../ADC-SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hitesh,

    我们将对此进行调查,并尽快与您联系。

    艺术
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Hitesh,

    下面是一些故障排除步骤,用于确定问题的来源。

    拆下R35,R34并断开引脚1的输入。

    在输入端施加稳定的2.5V电压。  请注意,这必须是一个良好的耗材,如果它变化或有噪音,则此测试无效。  此设置使用内部参考,并且在低噪声的情况下,稳定的输入将显示问题是否与ADC或外部部件有关。  如果ADC的结果稳定,则ADC正常,问题来自外部电路。

    安装R35并调整R69,使2.5V位于参考销处。  如果输出值现在变得不稳定,则问题出在电路的这一部分。  

    将运算放大器的输出连接到ADC输入。  如果输出值现在变得不稳定,则问题出在电路的这一部分。  

    安装R34。  如果输出值现在变得不稳定,则问题出在电路的这一部分。

    Mike