This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C2.8346万:ADS7865与XINTF外设的接口问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/623812/tms320c28346-ads7865-interfacing-problem-with-xintf-peripheral

部件号:TMS320C2.8346万
在“线程: ADS7865”中讨论的其它部件

您好,
我在TMS320C2.8346万上使用与XINTF外设接口的ADC ADS7865。
我用示波器检查了握手线和正时是否正确。 我特别验证了CONVST信号(我正在使用GPIO 56处理此信号)繁忙线路和RD,WR和CS线路(最后这些信号直接从XINTF外设控制)。 我已经为每个没有序列的转换设置了单通道和单个CONVST和BUSY。 但我无法读取ADC结果。 我特别有随机数。 数据线是正确的,因为我可以精确设置DAC输出。 我使用的是带0x4000地址的区域0。
一个帮助我的人!!!

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Umberto

    使用示波器时,您在总线上看到的数据是否与XINTF的读数相同?

    调试过程中最好使用最慢的XINTF计时。

    汤米
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tommy:
    感谢您的回答。 我进行了此测试,总线上的数据与示波器上的数据相同。

    Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Umberto

    根据观察结果,您可以将命令写入ADS7865,并且您正在读取示波器上看到的相同数据,我将把调试焦点从C2.8346万微移到ADS7865。

    我将此主题移到Precision数据转换器论坛。

    汤米