请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1220 大家好,我需要有关使用ADS1220进行重量秤的帮助。
ID喜欢使用内部温度。并将使用刻度将0加载到3.5万 kg ...
我想与一些PIC一起使用,也许有些PIC有一个库,我不知道TI微控制器,因为我将在PIC上使用它。
如果有人能帮我的话。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Roberto:
欢迎参加论坛! 在ADS1220数据表中,从第58页开始的第9.2 3节中有一个桥接设计示例。 我们唯一的通用代码位于:
您可以调整PIC外设的代码,而不是MSP430。
此致,
Bob B