This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:ADS7953应用

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/623927/ads7953-ads7953-application

部件号:ADS7953

大家好,

我的客户想要使用ADS7953来监控电池电压,由于漏电流,他们不能选择太小的分频电阻,因此他们选择了两个10M电阻器。 因为我们的ADS7953具有输入阻抗。 我们的部件无法监控正确的电压。

Vbat范围为2.3V至5V,它们只需要监测2.4V电压。 我们是否有好的解决方案?

此致,

南方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    南方,

    我们将对此进行调查并与您联系。

    艺术
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    南方

    如果+VA设置为+5V且VREF = 2.5V,则ADS7953可以具有5V输入范围(范围2操作),因此2VREF <=+VA。 在这种情况下,您可以消除这两个10M电阻器。  请参阅下面的DS代码片段

    设备的范围2操作由模式控制寄存器中的位DI06选择。  

    客户仍可以使用VBD作为+3.3V。 他必须为+VA引脚提供+5V电压才能利用此功能。  

    谢谢!

    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vishy,

    是的,华为使用10M电阻器时,因为我们的ADS7953具有输入阻抗。 我们的零件无法监控正确的电压,因此他们无法使用此解决方案。 您还有其他好的建议吗? 谢谢

    此致,
    南方
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    南方

    当实际输入电压达到2.4V时,您是否要说ADS7953报告的电压不是2.4V。

    如果是这种情况,则可能是由于输入阻抗过高(10M并联组合)。 这可能会导致问题解决和读数不正确。 请确认MUXOUT和ADCIN针脚是否短路,或者缓冲放大器在这两者之间。

    您还可以要求客户降低采样速度并检查性能。 如果是沉降问题,降低采样速度应该会有所帮助

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好南方

    您是否能够向客户展示Vishy在上述帖子中提到的具有2.5 V参考电压的5V输入的方法?  如果他们这样做,他们将不需要使用任何电阻器。

    如果他们不能使用这种方法,请让他们使用一个较小的电阻器,可能是1M,500k或250k,然后看看他们的工作原理。

    Mike